This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:TCA9545A:VCC 上升时间未知状态

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867090/tca9545a-tca9545a-vcc-rising-time-unknown-state

器件型号:TCA9545A

尊敬的 Bobby

 

我是 Inoue。

感谢您回答"TCA9545A:VCC 上升时间"。

还有三个问题。

>POR 错误、导致器件状态机在未知状态下启动

 

 1)如果器件以未知状态启动、

      发送第一个读取或写入命令后的状态是否固定?

 

>切换 SCL 引脚8次应该可以解决此问题、但不是100%保证。

 

 2)哪些问题不是100%?

 3)当 SCL 被切换8次时、SDA 的状态应该是什么? 不用担心?

 

 

Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="user5865991"]

    器件型号:TCA9545A

    尊敬的 Bobby

     

    我是 Inoue。

    感谢您回答"TCA9545A:VCC 上升时间"。

    还有三个问题。

    >POR 错误、导致器件状态机在未知状态下启动

     

     1)如果器件以未知状态启动、

          发送第一个读取或写入命令后的状态是否固定?

    通过将默认值设置回可写寄存器、可以对所有寄存器执行写操作来解决该问题。

     

    >切换 SCL 引脚8次应该可以解决此问题、但不是100%保证。

     

     2)哪些问题不是100%?
           状态机处于未知状态、而不是设计为处于该状态。 在这种情况下(我从未见过),我想可能会忽略8个时钟脉冲.... 没有任何关于这种情况的报告问题... 如果发生这种情况、我建议重新启动电源或切换复位。

     3)当 SCL 被切换8次时、SDA 的状态应该是什么? 不用担心?

           如果 TCA9545A 上电且状态机认为正在堆叠、则可能会将 SDA 线锁存到低电平。 时钟脉冲应解决该问题。 不过、您应该在8个脉冲后执行一个停止条件。

     

    Inoue

    [/报价]

    以粗体显示的注释。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby

    感谢您的回答。

    -Inoue