This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:关于输出 FET

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866066/sn65mlvd204a-about-output-fet

器件型号:SN65MLVD204A

尊敬的所有人:

很抱歉提出这样一个基本问题。

我 认为串联连接到输出端子(A/B 或 B/A)的 FET 是由数据表(SN65MLVD204A)第18页图9.4.2中的 DE 端子控制的 FET。 正确吗?

此致、

Matsushita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsushita-San、您好!

    我不确定自己、因为 A/B 会受到 DE 和 RE#的影响、因为驱动器和接收器共享相同的信号路径。 但是、使用该器件时、无需了解 FET 的内部工作原理。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam-San:

    感谢您的回复。

    当 DE 和 D 同时控制时、我考虑了输出信号、因此我认为 FET 受 DE (或 RE)的影响。

    >>因为 A/B 会同时受到 DE 和 RE#的影响,因为驱动程序和接收器共享相同的信号路径。

     我知道。

    此致、