This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD06:电阻器终端

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867316/sn65hvd06-resistor-termination

器件型号:SN65HVD06

您好!
客户希望连续连接多个具有 RS485的器件。 是否有任何终止建议? 行中的第一个和最后一个器件是否需要端接? 对于客户而言、如果不需要在第一个和最后一个器件上进行端接、并且可以在每个器件上完成端接、这将是一个优势。 这使其在不同的网络配置中更容易、更灵活。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会收到很多有关 RS-485终端方案的问题。 对于具有多个节点的系统、建议采用的常见配置是沿单根电缆长度对每个节点进行菊花链、从而尽可能缩短存根长度。 然后、应将网络端接在彼此最远的两个节点–或完整电缆长度的两端。 尽管此设置非常适合减少反射并保持信号完整性、但不需要成功设计网络。

    如果在每个节点上施加端接、则差分线路之间的总负载(总电阻)应达到60欧姆(两个120欧姆并联)。 例如、在具有16个节点的系统中、每个节点的终端值可能为960欧姆。 尽管此负载与终端节点端接等效、但此方法将对信号反射进行次优抑制。 此外、如果要添加另一个节点、则所有节点所需的终端值都将发生变化、以保持60欧姆的等效负载。 如果需要此布局、则可以为最大节点数情况选择60欧姆等效负载。 在使用较少节点的情况下、系统将以较低的负载(较高的电阻)运行。

    终端方案可能因系统而异、具体取决于设计要求、包括信号速率、电缆长度、节点数、环境条件、成本、 等等 设计人员有责任权衡这些因素、使网络适合最终用例。 如果所述系统能够承受将由次优端接引入的反射、这可能是简化设计并降低成本的一种方法。 应注意确保系统能够承受这些条件。

    有关 RS-485终端网络的更多信息、请查看此 应用手册

    有关 RS-485节点计数计算的更多信息、请查看此 应用手册

    如果您对客户的配置有任何疑问或特殊问题,请告诉我。

    此致、

    Eric