This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与并行 IC 解决方案的 MIPI 接口

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864862/about-mipi-interface-to-parallel-ic-solution

主题中讨论的其他器件:SN75LVDS82

您好、TI、

在这个 E2E 支持论坛中、我找到了我当前的问题。 我正在寻找 DSI 转8位并行 RGB 转换。 2016年、您建议实施双芯片解决 方案 SN65DSI85 + SN75LVDS82。

 同时是否有信号芯片 TI 解决方案?

此致、
Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    抱歉、仍然没有用于 DSI 至 RGB 转换的单芯片解决方案。 此外、您希望支持什么时钟频率?  SN75LVDS82支持的频率范围仅为31MHz 至68MHz、因此可能不适合您的应用。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    此问题是否仍然存在?  

    此致、

    I.K.