This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:是否更换 PCA9547?

Guru**** 2932400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867302/tca9548a-pca9547-replacement

器件型号:TCA9548A

大家好、

我看到 TCA9548A 与 PCA9547引脚相同、但寄存器表不同。 是否有任何 TI 器件可与 PCA9547进行功能和 P2P 替代? 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    PCA9547是一款 I2C 多路复用器、在该器件中、一次只能启用一个通道。 我们产品系列中唯一的 I2C 多路复用器是9544系列、它不是竞争对手的8通道多路复用器。 因此、在相同的寄存器设置方面、我们不需要进行软件更改、因此没有方向替换。 最接近的是 TCA9548A、它可以执行相同的操作、但客户需要修改软件。

    谢谢、

    -Bobby