Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
我正在深入探讨我们板上的 TUSB212 USB 2.0转接驱动器的问题,并在重送未检测到480Mbps 高速链路的情况下运行。 与芯片不在此处相比,重传实际上会导致更多的信号衰减。
您是否对驾驶员未检测到高速链路时可能发生的情况有任何了解? 这主要发生在我们将主机放置在开关的多路复用器侧、将器件放置在开关的公共侧。 多路复用器侧是通过两个 USB 2.0高速多路复用器连接到连接器的四个输出之一、公共侧直接从驱动器连接到连接器。
对于 C 开关,设备一侧的 D+/-峰值约为280-320mV,设备另一侧的 D+/-峰值约为360-370mV。 器件的主机侧具有较高的值。 这是 TUSB212在60mV 直流升压和1级交流升压时激活的情况,如果我们转到3级交流升压(当前硬件配置中的另一个选项),则器件将不会建立链路。