This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:转接驱动器未检测到高速链路

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866218/tusb212-redriver-not-detecting-high-speed-link

器件型号:TUSB212

我正在深入探讨我们板上的 TUSB212 USB 2.0转接驱动器的问题,并在重送未检测到480Mbps 高速链路的情况下运行。 与芯片不在此处相比,重传实际上会导致更多的信号衰减。  

您是否对驾驶员未检测到高速链路时可能发生的情况有任何了解? 这主要发生在我们将主机放置在开关的多路复用器侧、将器件放置在开关的公共侧。 多路复用器侧是通过两个 USB 2.0高速多路复用器连接到连接器的四个输出之一、公共侧直接从驱动器连接到连接器。

对于 C 开关,设备一侧的 D+/-峰值约为280-320mV,设备另一侧的 D+/-峰值约为360-370mV。 器件的主机侧具有较高的值。 这是 TUSB212在60mV 直流升压和1级交流升压时激活的情况,如果我们转到3级交流升压(当前硬件配置中的另一个选项),则器件将不会建立链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 PCB 上将 DP1/DP2和 DM1/DM2连接在一起? 您能否发送原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将向您发送内部电子邮件、以获取原理图/布局。

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否发送了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其发送到该电子邮件地址、该地址是目录中为 Brian Zhou 列出的唯一电子邮件地址。

    x-zhou1@ti.com

    这是你吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Malik 正在处理您的问题。 我将在这里关闭板球。

    将讨论移至电子邮件。