This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:有关电荷泵波形的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867035/max3232-question-about-charge-pump-waveform

器件型号:MAX3232

客户测量了两个 MAX3232的电荷泵电压、但测量了一个 MAX3232的反极性。

该波形是正常还是异常?

※探针极性和其他条件(原理图、布局、BOM)是相同的。

2引脚(V+)和6引脚(V-) 均为6V 和-5.6V。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    MAX3232器件2 (右侧)的波形对我来说是正常的。 但器件1中的那些没有。 通常、根据负载条件、电荷泵会定期工作。 如果输出电压(V+) 足够高(或 V-上足够低)、电荷泵将停止充电。 您可以参阅此应用手册以了解更多详细信息。

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    您能否在 电路板之间交换器件1和2、以查看行为是否与器件本身相关。 我的猜测是、在某种程度上、器件1  的输出负载 比器件2的负载重得多。 您还可以在每个测试条件下尝试多个新器件。 请告诉我 这些实验是如何进行的。

    此致、

    Hao