This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:USB 连接功能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867052/tusb7320-usb-connect-function

器件型号:TUSB7320

使用我们的产品(型号:TUSB7320R国民党)
我们正在考虑实现 USB 主机功能。

如果在 USB 器件与该 IC 连接时有检测连接和断开的方法、
请告诉我吗?

查看数据表、我无法判断以下情况是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个通过 PCIe 接口连接 USB 设备的 USB 主机、它能回答您的问题吗?