This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:用于控制 HD3SS460的 GUI 中的 TPS65987D GPIO 选择和配置指南

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867242/tps65987d-tps65987d-gpio-selection-and-configuration-guide-in-gui-for-controlling-hd3ss460

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TPS65987

您好!

有关 TPS65987D+HD3SS460应用的一些问题。

1>、建议将 TPS65987的哪些 GPIO 用作 HD3SS460的 POL、AMSEL 和 EN 的控制信号?

2>、是否有许多针对映射事件的选择? 分别建议将哪个事件用于 POL、AMSEL 和 EN?

      或者、您是否有针对映射事件的选择指南?

3>、在 TPS65987数据表中、使用 R2/(R1+R2)分频器进行 I2C 地址选择、但在 GUI 中、使用 R1/R2进行 I2C 地址选择、我应该遵循哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    GPIO 选择由您决定、大多数 GPIO 引脚都可以使用。 如果您想查看 GPIO 和需要映射的事件的示例、可以查看DisplayPort 交替模式应用手册您将在第3.2节中找到更多信息、其中还包含应用手册图4中 HD3SS460所需的 GPIO 设置和事件。

    对于 I2C 地址选择、GUI 上只显示不同的除法公式、 但是、如果您单击 GUI 上的下拉按钮、您将看到实际地址范围选项与数据表中所示相同、因此两者都是正确的、因为它们是相同的。

    谢谢、

    哈里