This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD06:发送时的 R 信号

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867308/sn65hvd06-r-signal-when-transmitting

器件型号:SN65HVD06

您好!
在引脚 D 上传输信号时、接收信号 R 是如何的? (RE =低电平、DE =高电平)

客户希望通过检查 R 处的接收信号来验证通过 D 传输的信号

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    当 RE 线路为低电平时、接收器的"R"输出将对应于总线的逻辑状态(根据数据表中的表2)。  无论总线是由同一收发器驱动、还是由网络上的其他节点驱动、都是如此。  因此、客户打算执行的操作(通过监控 R 输出来验证发送器是否正常工作)将起作用。

    最大