This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:SYNC1或 SYNC2的操作和基准电路

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867252/sn65lv1023a-the-operation-of-sync1-or-sync2-and-reference-circuit

器件型号:SN65LV1023A
主题中讨论的其他器件:SN65LV1224B

尊敬的所有人:

我想问一下 SYNC1和 SYNC2引脚和基准电路。

我们的客户使用 SN65LV1023A/SN65LV1224B 通过 LVDS 进行通信。
我想回答以下问题:
当反序列化的 LOCK 引脚和 SYNC1引脚(SYNC2引脚)被连接时、SYNC1和 SYNC2的功能被识别为如下。
当 SYNC1和 SYNC2设置为高电平时、发送图形信号。 2.当接收器被锁定时、SYNC1和 SYNC2将变为低电平、并且开始正常数据传输。
换句话说、SYNC1和 SYNC2在启动时固定为高电平、它是否正常?

2.除 EVM 电路外、是否还有任何使用 SN65LV1023A/SN65LV1224B 的参考电路?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    最好 将其中一个 SYNC 引脚连接到控制并行端数据的任何器件。 通过这种方法、可以根据需要使用快速同步方法。  

    除了 EVM、我们没有任何其他参考电路。

    此致、

    I.K.