This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:SAW 噪声与输出耦合

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867144/trs3232-saw-noise-coupling-with-output

器件型号:TRS3232

您好!

客户在使用 TRS3232时遇到问题、发现有一个与输出电压耦合的 SAW 噪声。 请参见下面的图片。 谢谢、您能帮我分析背后的原因。

有负载时、

无负载、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    此器件(以及大多数其他 RS-232收发器)使用电荷泵电路、通过单个逻辑电源(VCC)生成电压更高的双极 V+和 V-轨。  然后、输出(DOUT)被切换至 V+或 V-轨以表示"0"或"1"位。  电荷泵设计中固有的一些锯齿纹波是因为它是开关稳压器。  您可以阅读此技术文章、详细了解电荷泵的工作原理以及影响纹波的因素:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/28/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    这些波形捕获中的纹波量对我来说不会过高、但如果您想进一步减小纹波、可以考虑使用上述链接中所述的不同电容值。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大