This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849I 器件驱动程序支持

Guru**** 2927160 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865921/dp83849i-dp83849i-device-driver-support

器件型号:DP83849I

 我们在设计中使用的是 DP83849I。 在网站中、没有用于器件驱动程序的可直接下载文件。 如何获取驱动程序?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、天赋

    请查看以下主题: https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-ethernet/f/904/p/341737/1193729?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83849%2525252525252520driver#1193729

    谢谢、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我似乎无法访问该链接。 下面是信息。 如果您可以回复我的问题、我们就必须冻结设计、这将非常好。 谢谢

    访问被拒绝(注意:显示此消息的常见原因是线程已删除)

    您无权查看/下载此项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、天赋

    给您带来的不便、我深表歉意。 DP83849应与 DP83848的驱动程序兼容。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回答。 但 我认为 DP83848是单个 PHY。 我们如何使用单个 PHY 的驱动器来处理双 PHY、因为我们有两个 PHY 地址。

    此致

    才干

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、天赋

    通信方法是相同的、因此不会出现任何问题。  请注意、这尚未经过测试、仅检查编译。 客户负责自己的测试。

    谢谢、

    Nikhil