This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410直流耦合

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863934/ds160pr410-ds160pr410-dc-coupling

器件型号:DS160PR410

您好!

 DS160PR410是否仅支持直流耦合接口或交流耦合?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    DS160PR410高速 I/O 需要进行交流耦合。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    - DS160PR410  Rx 端接的内部电压是多少?它端接的电压是多少?

    - DS160PR410  Tx 的内部端接是什么?它端接的电压是多少?

    -我能否在发送器与 DS160PR410 Rx 之间设置直流耦合、同时保持与 DS160PR410  Rx 侧相同的偏移直流?

    -能否在接收器与 DS160PR410 Tx 之间设置直流耦合、同时保持与 DS160PR410  Tx 侧相同的偏移直流?

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    在 RX 侧、有50 Ω 终端通过有源开关连接到2.5V 偏置。    DS160PR410 RX 引脚的直流耦合可能会降低终端电阻器的可靠性、因为这些电阻器可处理非常有限的电流。

    在 TX 侧、有50 Ω 终端电阻至0.75V。  DS160PR410 TX 引脚的直流耦合会对终端电阻器的可靠性造成风险、因为这些电阻器可处理非常有限的电流。

    DS160PR410 高速 I/O 需要进行交流耦合。  不建议使用直流耦合。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我在 Tx 侧设置2.5V 直流共模-是否会损坏 DS160PR410 RX 引脚上的终端?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FPGA_5F00_to_5F00_UFS_5F00_Electrical.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2273.FPGA_5F00_to_5F00_UFS_5F00_Electrical.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS160PR410 RX 上的输入共模电压受有源开关的影响。  TX 侧2.5V 与 DS160PR410 RX 上的输入共模电压之间的差值可能仍然很大、足以导致输入端接电阻器出现可靠性问题。

    DS160PR410 高速 I/O 需要进行交流耦合。  不建议使用直流耦合。

    此致、

    Davor