This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:眼图监视器

Guru**** 2928310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866785/ds110df111-eye-monitor

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我们已将 DS110DF111用于 XFI 转 SFI 应用的重定时器。 我正在努力对 HS 信号的 SI 参数进行微调。 当我搜索工具(GUI)读取眼图时、我发现 TI SigCon Architect 软件 GUI 可用于通过 i2c 读取眼图。 我知道 usb2any 适配器应该足够适合接口连接。

 

 我在处理器和重定时器之间有直接的 i2c 连接。 我可以在这些 i2c 对上焊接导线并连接到适配器。 会有一个小残桩,但它还是可以的?

 

我还可以使用此工具更改 SI 参数并验证眼图? 我是对的。

 

我有 snlu126c pdf 文档、其中包含与此工具相关的配置的详细信息。是否有 任何其他文档可以共享、这将有助于满足我的要求

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在处理器和重定时器之间有直接的 i2c 连接。 我可以在这些 i2c 对上焊接导线并连接到适配器。 会有一个小残桩,但它还是可以的?

    •  是的、应该可以、这些是低速信号

    我还可以使用此工具更改 SI 参数并验证眼图? 我是对的。

    •  是的、通过结合使用 USB2ANY 和 TI SigCon Architect GUI、您可以读取重定时器状态值并配置其寄存器

    我有 snlu126c pdf 文档、其中包含与此工具相关的配置的详细信息。是否有 任何其他文档可以共享、这将有助于满足我的要求

    • 是的、此文档应包含您所需的重定时器编程信息
    • 此外、您还可以参阅 DS110DF111 EVM 用户指南

     我在处理器和重定时器之间有直接的 i2c 连接。 我可以在这些 i2c 对上焊接导线并连接到适配器。 会有一个小残桩,但它还是可以的?

    •  是的、应该可以、这些是低速信号

    我还可以使用此工具更改 SI 参数并验证眼图? 我是对的。

    •  是的、通过结合使用 USB2ANY 和 TI SigCon Architect GUI、您可以读取重定时器状态值并配置其寄存器

    我有 snlu126c pdf 文档、其中包含与此工具相关的配置的详细信息。是否有 任何其他文档可以共享、这将有助于满足我的要求