This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:下冲

Guru**** 2924020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863031/max3243-undershoot

器件型号:MAX3243

你好。

根据 MAX 3243数据表、下冲电压为-0.3V (T1IN_Pin)。
如果下冲电压低于-0.3V、是否存在任何风险?
我们观察到-0.8V/2.7ns、这是否应该正常?

此致。
Jungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungo、

    如果电压低于-0.3V、   可 导通 IC 的内部二极管以从接地端传导大电流。 在您的情况 下、由于持续时间较短、您可能无法立即看到故障(下冲发生的频率如何?)。 如果可能、您可以使用-0.8V 输入电压检查引脚电流。 但是 、在此  应用中、无法保证器件在生命周期中不会存在可靠性风险。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的回答。
    波特率为115200bps。
    输入电流为12mA、这是否正常?

    此致。
    Jungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungo、

    您是说骤降在转换时发生吗? 理论上、它可能会每8.68us 出现一次。 我认为、根据频率和电流水平、这  种情况应该是不正常的。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的回答。
    您的理解是正确的。
    DIP 每8.68us 显示一次。
    我认识到存在问题。

    请告诉我参考。
    12mA 似乎小于-20mA 输入钳位电流、但为什么它不正确?

    此致。
    Jungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个校正。
    至少可以在17.36us 内出现 DIP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungo、

    20mA 钳位电流来自何处? 我在数据表中看不到它。 Tin 是逻辑输入、通常以 uA 为单位获取电流。

    此致、

    Hao