This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:偏斜问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866608/sn65dsi86-skew-question

器件型号:SN65DSI86

你(们)好

需要一些帮助、这是客户的问题、这是一个 USBC 应用

我们正在使用 TI 的 SN65DSI86 MIPI DSI 转 eDP 桥接 IC。 当我完成 USB 超高速对的物理布局时、我很难确定显示端口辅助模式的确切长度匹配要求。 我希望你能提供帮助。

 

目前、我的通道间 USB 对匹配到小于5mil (TX1P/TX1N)。 我了解到显示端口模式同时使用 TX1和 RX1作为视频输出、并且必须同时同步。 我想知道您的芯片是否能够针对 TX1/RX1和 TX2/RX2之间的微小传播延迟变化进行调节。 如果是、它可以调整多大的变化量? 为避免出现问题、总的长度匹配/延迟要求是什么?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    DP 规格支持高达1250ps 的通道间(线对间)偏斜。  这是在 DP 连接器处的规格。 Type-C 多路复用器中会出现一些偏斜、它将是1250ps 偏斜预算的一部分。 我建议将偏斜保持在25mil 以内。

    对于双对内偏斜、我建议将其保持在5密耳以内。

    谢谢

    David