This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:PCIe 转接驱动器 DS125BR401原理图审阅和 i2c 7位

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866248/ds125br401a-pcie-redriver-ds125br401-schematic-review-and-i2c-7bit

器件型号:DS125BR401A

您好、先生:

e2e.ti.com/.../DS125BR401A.pdf

     我们已经为 PCIe 第3代使用了两个 DS125BR401A。 我喜欢使用菊花链方式从 外部 EEPROM 加载代码、请查看原理图以及特别是 i2c 地址和 EEPROM 地址。

另外,我们设置 i2c address b2,这是7位 i2c 地址吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正常。  我将确保 SCL 和 SDA 上有3.3V 的上拉电阻。

    原理图中的地址线大多未连接。  对于地址0xB0、AD[3:0]应全部连接到 GND。  对于0xB2、AD[3:1]应连接到 GND、AD[0]应连接到3.3V。

    I2C 地址0xB0和0xB2是8位地址。

    7位等效地址为0x58和0x59

    此致、

    Lee