This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810应用

Guru**** 2925950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865371/ds280df810-ds280df810-application

器件型号:DS280DF810

您好!

1.我已经见过下面的数据表、重定时器只能接收高于196mVppd 的交流信号、我只想知道您的测试条件是什么、PRBS7图形信号的25.78125Gbps 的振幅是多少? 20dB 后、它必须高于196mV、对吧?

2.如果我的信号只有1.225V、在20dB 的损耗后、它只有~122mV、这意味着重定时器无法检测到这个低电平信号、因此这意味着我必须将重定时器放置在更靠近启动的位置、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    • 根据数据表"测试条件"、此振幅参数的测量点位于重定时器器件输入引脚。 因此、假设20dB 测试通道之前的 Tx 启动幅值必须明显高于196mVppd、以便在测试通道之后观察到196mVppd。
    • 数据表中列出的20dB 插入损耗值适用于25.78125Gbps 奈奎斯特频率。 信号的低频分量将衰减20dB 以下。 因此、如果通道之前的启动幅值为1.225Vppd 且 PRBS7为25G、则20dB 通道之后测得的信号外部幅值将超过122mVppd、重定时器将指示信号检测有效
    • 1.225vppd 实际上是一个相当大的启动幅值。   在25Gbps 时、传输通道的损耗可高达35dB。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我仍然感到困惑。

    我想首先确认 Vsdat=196mVppd、这意味着如果输入引脚上的信号低于196mVppd、重定时器无法接受该信号并恢复该信号?

    基于这一点、如果在20dB 损耗后、初始1.225V 信号为122mV、低于196mV、为什么重定时器会指示信号检测有效?

    3.35dB 损耗后的1.225V 将为~20mV、远离196mV、为什么它仍然工作? 如何计算?

    谢谢你。

    Penn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 正确、如果信号引脚上的信号外部振幅低于196mVpp、则信号检测可能会取消置位
    2. 重定时器 CTLE + DFE 能够补偿35dB 的损耗、因为它们可以提供35dB 的高频升压

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    如果低于196mVpp 的信号将被置为无效、20dB 损耗后的1.225V 为122mV、122mV < 196mV、我认为重定时器将会对该信号取消资产、这无法正常工作? 对吧?

    2.另一方面,如果您想在20dB 的损耗后使用信号,它应该是在 leasr 196mV*10=1.96V 时,我对吗?

    期待您的回复。

    谢谢你。

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果低于196mVpp 的信号将被取消置位、20dB 损耗后的1.225V 为122mV、122mV < 196mV、我认为重定时器将会对该信号取消资产、这无法正常工作? 对吧?

    这是不正确的。 只有信号的高频分量将衰减20dB。 较低频率分量的衰减将小于20dB、从而允许在重定时器输入引脚上观察到大于196mV 的外部振幅。 当发送 PRBS 或标准编码数据时、信号同时存在低频和高频分量。 请参阅随附的文档、其中包含一个图、说明了此概念 e2e.ti.com/.../Figure_5F00_eye_5F00_diagram_5F00_freq_5F00_dependent_5F00_loss.docx

    另一方面,如果您想在20dB 的损耗后使用信号,它应该为 leasr 196mV*10=1.96V,我对吗?

    不正确。 假设采用标准编码数据、在600mVppd 至1.2mVppd 范围内的 Tx 启动幅值可在20dB 通道上传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里 戈、您好!

    非常感谢。 你解释我的理解是正确的。

    还有3个问题:

    1、数据信号频率是基于数据的、可以非常快或非常慢地进行更改、对吧?

    2.如果部分数据都是高频、那么这种损耗会很大、这种数据是否会丢失? 是否仅接收到较低频率的数据? 在这种情况下如何获取高频数据?

    让我们考虑一下最坏的情况、即25Gbps 数据、数据在每一刻都在变化、这意味着频率始终处于高频、这意味着在丢失后无法接收到数据、对吧?

    4.通常,当我们设计重定时器的布线长度时,我们是否应该考虑数据? 这是因为频率的原因。

    非常感谢。

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的输入如下。

    1、数据信号频率是基于数据的、可以非常快或非常慢地进行更改、对吧?

    • 数据速率由1位脉冲持续时间定义。 但是、数据编码类型(例如8B/10B 与64b/66B)将影响信号完整性

    2.如果部分数据都是高频、那么这种损耗会很大、这种数据是否会丢失? 是否仅接收到较低频率的数据? 在这种情况下如何获取高频数据?

    • 在数据严格为1010模式的假设情况下、您可以通过设置通道寄存器0x14[7]= 1来强制在重定时器上始终保持信号检测

    让我们考虑一下最坏的情况、即25Gbps 数据、数据在每一刻都在变化、这意味着频率始终处于高频、这意味着在丢失后无法接收到数据、对吧?

    是的、如果数据在25G 时为严格的1010模式、并且传输通道的损耗为高 电平、则可以将信号检测置为有效。 显然、在实际应用中、您不会遇到这种情况、因为数据将是编码数据包

    4.通常,当我们设计重定时器的布线长度时,我们是否应该考虑数据? 这是因为频率的原因。

    • 要考虑的一阶效应是奈奎斯特频率下的插入损耗。 然而、在我们设计和测试重定时器时、TI 始终确保评估标准指定的最坏情况数据应力模式

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师