This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:DS92LV2421/22

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: LV24EVK01, DS92LV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866779/ds92lv2421-ds92lv2421-22

器件型号:DS92LV2421
主题中讨论的其他器件:LV24EVK01DS92LV2422

大家好、

LV24EVK01: www.ti.com/.../snlu006.pdf

目标:使用 DS92LV2421/22发送信号

输入信号类型:

      1、时钟信号频率为12.5MHz、数据为1 (时钟信号沿两侧(上升沿/下降沿)传输数据)

2      、时钟信号2频率7MHz、数据2 (时钟信号为下降沿采样)

      3.控制信号

测试过程:

      1. TX 板开关设置:RFB=0;PDB=1;CFG0=0;CFG1=0;VODSEL=1;RESO=0

      2. Rx 板开关设置:BISTEN=0;RES0=0;PDB=1

外部      信号源发生器设置为72MHZ、该频率连接到 TX 板的 PCLK;RX 板的 PCLK 输出未连接。

4.      要发送的信号连接到 TX 板的 R7、G0-G7、B0-B6;RGB 接口未被完全占用。

5.      输出信号通过 RX 的相应连接器连接到灯面板

6.      上述操作可以完成信号传输。

问题:

要发送的时钟信号为12.5MHz、对应于多个数据组。 时钟需要沿两侧采样。 另一个时钟为7MHz、对应于多个数据组、时钟需要沿一侧采样。

12.5MHz 时钟是否可用作采样时钟来连接 PCLK、在 ds92l2421频率加倍后收集所有数据和另一个时钟、然后在 ds92lv2422频率分频后获取原始信号。

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    器件仅在 PCLK 的上升沿或下降沿对数据进行采样。 由于需要在两个边沿对与12.5MHz 时钟相对应的数据进行采样、因此使用12.5MHz 时钟作为 PCLK 时、您可能会遇到数据采样问题。

    对于您的配置、我建议为 PCLK 引脚提供一个单独的时钟。

    此致、

    蔡夏利