This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:PCA9545A 链接至 PCF8575

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866706/pca9545a-pca9545a-link-to-pcf8575

主题中讨论的其他器件:PCF8575PCA9545A

我们的项目通过 MCU IIC 连接 PCA9545和 PCF8575。 目前、我可以通过 MCU 配置 PCA9545并读取我配置的信息。 当我配置0xF 时、这意味着所有通道都是开放的、然后我通过 MCU 发送 PCF8575。 我已寻址 PCF8575的(0x40) a0 A1 A2、但我尚未收到来自 PCF8575的响应 ACK。 原因是什么?
我的操作顺序是否有问题? 我首先通过 MCU 配置 PCA9545的通道、然后发送 STOP 以停止、然后启动 IIC、并直接寻址 PCF8575。 操作是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否在 o 范围内看到您为 PCA9545A 执行的 I2C 事务、以验证通信是否正常进行?

    您能否为具有 NACK 的 PCF8575布置 I2C 事务?

    您能否发布 PCF8575的原理图?

    谢谢、

    -Bobby