This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SN75LVCP601作为 SATA 转接驱动器、但 SATA 端口无法找到 HDD

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866928/sn75lvcp601-sn75lvcp601-as-sata-redriver-but-sata-port-cannot-find-hdd

器件型号:SN75LVCP601

大家好、

我们有 DIN SN75LVCP601、客户将其用作 Skylake 的 SATA 转接驱动器。 转接驱动器位于后板上、芯片组位于前板上。 但它们遇到了 SATA 端口无法找到 HDD 的现象。

对于其上一代设计、电路板上没有转接驱动器、SATA 工作正常。

我们想 、SN75LVCP601可能对 DE/QE 设置或 Skylake 有特殊要求、这可能会导致这种现象? 请就此发表一些评论吗?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当系统无法检测到硬盘时、问题可能与 OOB 信令有关。  这种带外信号需要准确的"活动"和"静音"时序才能正确配置系统和驱动器。  第一步、我将尝试在 LVCP601上使用最小的 EQ 和 DE 电平设置。  遗憾的是、该器件没有太多可调。  

    另一个选项是连接短跳线以代替组件、以查看是否允许检测到 HDD。

    此致、

    Lee