This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:tusb320lai 检测器件

Guru**** 2769695 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864076/tusb320lai-tusb320lai-detection-device

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

尊敬的团队:

客户对 TUSB320LAI 的器件检测有疑问。 请确认我们是否认为正确:对于客户终端设备、适配器应作为 DFP 角色。 计算机可以是 DRP 角色。 然后 TUSB320应发送 try.src comm推荐 以确认计算机的角色。

 我的想法是否正确? 客户遇到的问题是、他们发现计算机和适配器都显示为 DFP 角色、无法澄清这两个器件。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    DFP 到 DFP 配置无效。 客户如何确认这两个显示为 DFP? 即使 TUSB320LAI 设置为 Try。SRC 一旦连接到 DFP、TUSB320LAI 也应成为 UFP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton、

    感谢您的回复。 我想您可能会误解我的意思。

    连接适配器时、适配器为 UFP、TUSB320为 DFP;

    连接计算机时、计算机可能是 DRP、USB320也是 DRP。

    TUSB320应该如何判断哪种器件? CC 引脚波形?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    TUSB320可通过 CC 线路检测器件角色。 您能否测量 CC 引脚以查看连接连接器或连接器时发生的情况? 端口引脚更改状态后、是否会对 TUSB320进行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton、

    我们在与适配器和计算机连接时测量 CC 引脚波形。 当与这两个器件连接时、CC2没有信号、适配器的 Vcc1接近500mV、计算机的 Vcc1接近350mV。 两者均符合数据表第5页中 UFP 的电压电平。

    客户想知道是否有标志或标记可以帮助澄清适配器和计算机。 连接 USB 闪存盘时、寄存器0x09 Attached_status 显示"01"、连接耳机时、Attached_status 显示"11"、但连接适配器和计算机时、Attached_status 显示"10"。 但是、客户需要确定设备是否为计算机、因为他们需要发送数据、因此需要增加需求。

    它们允许端口引脚 NC、以便320可以用作 DRP。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    只有一个用于通过 I2C 而不是 GPIO 进行调试和附件连接的标志。 对于调试访问、它将在两个 CC 引脚上都是 Rd。 由于在该测试场景中使用了电缆、因此 TUSB320LAI 无法设置调试附件标志。 此适配器+计算机方案似乎仅存在 Rp、因此即使 TUSB320LAI 确实尝试.src、它也会作为 UFP 进行连接。 该恒定 Rp 很可能是由适配器引起的。 我假设适配器为 Type-A 转 Type-C、因此 Rp 在两个 CC 引脚上均为硬接线。 需要发送哪种类型的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。