This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:均衡器功能、合规性测试和距离

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865220/dp83822i-equalizer-function-compliance-test-and-distance

器件型号:DP83822I

大家好、团队、

我想确认 DP83822IRHBR 的3个方面

(1)均衡器功能

它的功能是模拟方法还是数字方法?

(2)合规性测试

我们是否 确认 DP83822已通过 EVM 上的以太网合规性测试(或其他条件)?

(3)电缆距离

 DP83822能否满足传输距离:20cm 或更短 、110m 或更远的要求?

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    1)"DP83822使用混合信号处理来执行均衡、数据恢复和纠错操作、从而通过 CAT5双绞线电缆实现稳健运行。"

    2) 2)是的

    3)所有电缆长度均低于150米

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    感谢你的帮助。

    关于(3),我的客户仍然担心长度短...小于20厘米。

    我们是否可以说 DP83822可以在该范围内正常工作?

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    我 还有一个有关 DP83822的问题。

    让我总结如下

    (1)在短电缆长度条件下(小于20cm)

    我们是否可以说 DP83822可以在该范围内正常工作?

    我记得以太网 PHY 合规性测试使用的电缆短于20cm。 因此、这应该是可以的、但我希望拥有您的专业知识。

    (2) DP83822的时钟源

    在使用时 、客户将从 MPU 发送一个到20引脚(MDC)的时钟信号。 在这种情况下,CMOS 电平振荡器源在没有外部晶体的情况下是可以接受的?

    XI 引脚 需要 连接到时钟信号,它们是否可以用20引脚(MDC)连接 XI 引脚& XO 引脚保持悬空?

    *参照数据表(复位时序图),MDC 和 XI 时钟不能是同一个源.....

    如果为 XI、XO 引脚使用外部晶体。

    我们是否可以推荐附加晶体?

    e2e.ti.com/.../DX321G_2D00_datasheet.pdf

    我们非常感谢您的任何建议。

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    1.是的 DP83822应在20cm 的短电缆长度下进行链路和数据传输。

    2. XTAL 推荐规格在数据表 应用部分中定义。 您共享的晶体部件具有良好的50 ppm、应适合使用。

    此致、

    GET