This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:晶体要求

Guru**** 2941470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864579/tusb4041i-crystal-requirements

器件型号:TUSB4041I

大家好、

TUSB4041I 数据表显示了以下内容、并希望提出两个问题。

(第14页)
8.3.5晶体要求
晶体必须是基波模式、负载电容为12pF 至24pF、频率稳定性额定值为±100PPM 或更高。 为 Ω 正确的启动振荡条件、TI 建议最大晶振等效串联电阻(ESR)为50m Ω。 如果使用晶体源、则使用并联负载电容器。
使用的确切负载电容值取决于晶体供应商。 有关如何确定负载电容值的详细信息、请参阅应用手册《德州仪器(TI) USB 2.0器件的晶体选择和规格》(SLLA122)。

1)
请 Ω SLLA122、如果负载电容(CLOAD)< 10pF、我了解50 μ F 的最大晶振等效串联电阻(ESR)不是强制性要求。
我的理解是否正确?
在这种情况下、请获取振荡裕度即可。

2)
您能否告诉我为什么 TUSB4041I 的负载电容下限为12pF? 这是强制性要求吗?
>晶体必须是基波模式,负载电容为12pF 至24pF

Ω 问题的背景是、我的客户希望使用 ESR 超过50 μ F 的小型晶体、因为电路板空间有限。
他希望增加晶体的选择数量。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是的、你是对的。

    2:我们指定 12pF 至24pF 的电容、以确保  为负载电容留出足够的裕度  、从而使晶体振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

       TUSB4041I 是否需要12至24pF 的负载电容范围?
    Ω、我们不能使用 ESR 大于50 μ F 的晶体、因为 在这种情况下、所需的负载电容小于10pF。  

    此致
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我们让本文档讨论这一问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢您的持续支持。
    我想问一下 SLLA122。
    http://www.ti.com/lit/an/slla122/slla122.pdf

    SLLA122在第4页中显示了以下内容。



    另一方面、第5页中也显示了以下内容。



    我认为后一个"CL1和 CL2 < 10pF"是不合适的、"CLOAD < 10pF"是合适的。



    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意