This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:输入偏置电流

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864603/sn65hvd11-input-bias-current

器件型号:SN65HVD11

您好!

以下电流源的电流是多少?

我在数据表中找不到。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    我很难找到图中所示的特定值。 我能问您对价值感兴趣的原因吗? 我们可能能够为您正在寻找的计算或规格找到更简单的解决方案。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    事实证明、该值很难量化、因为它取决于的因素比等效电路可能建议的要多。 该器件部分的目的是在内部对接收器进行偏置、以便在接收器悬空、短路或开路时 R 引脚始终存在已知值。 根据设计、建议的典型等效值大约为0.5至1uA。  

    我希望这能回答你的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric