This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:不需要脉冲传输?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865353/dp83tc811evm-pulse-trans-is-not-required

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

各位专家:

一个问题、看看 DP83TC811EVM、MatENET 和 IC 之间没有脉冲转换。 这是常见的用例吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uchikoshi、

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 为什么此用例对您很重要?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    应用是工厂自动化。 这是研发 我们对此感兴趣。 我们想知道这是否是一对以太网的常见用例。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    是的、这是一个常见的用例。   DP83TC811是一款通过汽车认证的 PHY、因此 EVM 使用电容器进行直流阻断、然后使用扼流圈。 而不是脉冲磁性部件。

    谢谢、

    Vibhu