This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:布局问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1, TIDA-01425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865209/dp83tc811r-q1-layout-question

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01425

 DP83tc811r-Q1的数据表建议顶层 CMC 下的金属空洞。

 TI 具有 以太网的 TIDA-01425汽车独立网关参考设计、可以实现这一点、并保持底层接地层完好无损。

 DP83TC811EVM 用户指南 (SNLU231–2017年11月)不仅省去了顶层金属、而且还省去了所有底层接地平面和电源平面。

目前、哪一项建议用于汽车应用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    EVM 指南未包含信号层1的图像。 这是 GND 层所在的位置。 我已注意到该错误。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您建议不要使 CMC 下方的接地层失效、只能使顶层金属失效、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    让我重申一下。 EVM 用户指南中未显示信号层1 GND 层底层。 但是、CMC/磁性元件正下方的区域被切断。 一般建议是从 CMC/磁性元件下的所有层中剪切任何金属/信号层。 但是、如果不可能、至少在顶层执行该操作。

    谢谢、

    Vibhu