This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:使能引脚-内部上拉值

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866528/lmh0302-enable-pin---internal-pull-up-value

器件型号:LMH0302

您好!

数据表显示 、ENABLE 引脚上有一个内部上拉电阻器。 最小和最大电阻值是多少?

此外、SD_HD 输入引脚的输入泄漏电流是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    使能引脚具有大约80K 到140K Ω 的内部弱上拉电阻。

    此外、泄漏电流具有高达200uA 的宽范围。

    此致、Nasser