This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:SN65HVD232

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866381/sn65hvd232-sn65hvd232

器件型号:SN65HVD232

发现了实际问题!

2个绝对编码器 AS5048a 连接到驱动器板上的同一个+3.3V 电源。 编码器被放置在减速器内、并安装了 Maxon EC90电机。  该电机减速器在旋转过程中产生了强劲的噪声曲折型+-24V!  AS5048a 有时也会烧坏。 我们已经更改了编码器安装材料-塑料 插头代替金属插头、 噪声 曲折 的声音不再影响其他线路!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科斯、

    您是否说问题已解决? 如果是、那就太棒了! 感谢您的告知。

    如果您仍需要帮助、请告诉我。

    此致、