This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有1.2V 控制逻辑电压的线路驱动器缓冲器和电平转换器请求

Guru**** 2911400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866280/line-driver-buffer-and-level-translator-request-with-1-2v-control-logic-voltage

主题中讨论的其他器件:SN75LBC968SN65MLVD206B

大家好、

我们是否有一款 TI 产品推荐给客户、该产品具有 SN75LBC968等功能、但可以在 5V TTL BNC 电缆之间连接、1.2V 逻辑与 PCB 上的 FPGA。
客户应用是 以高达100Mbps 的速率驱动75 Ω BNC 电缆、并在控制电压为1.2V 逻辑的情况下提供双向性能。 该组件还必须在控制器中的1.2V 逻辑和 BNCs 中的5V 逻辑之间进行连接。

他所需的另一个器 件是用于同一应用、但用于>200Mbps 差分+/-5V RS-422 Tx/Rx 至1.2V LVDS。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    对于差分用例、对于 RS-422等较高电压接口、>200Mbps 通常过高。  为此、您是否考虑使用 LVDS 或 M-LVDS 等其他信号标准?  例如、SN65MLVD206B 收发器的额定速率高达200Mbps。

    对于单端5V 用例、我将在我们的逻辑团队中进行循环、看看他们是否知道支持这些电压的电平转换器器件以及高达100Mbps 的数据速率。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    遗憾的是、我们目前还没有任何器件可提供1.2V 至5V 的转换。

    谢谢!

    卡兰