This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:需要 SPI 版本的 IO 扩展器、与 TCA6416A 类似

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864486/tca6416a-need-a-spi-version-io-expander-similar-with-tca6416a

器件型号:TCA6416A

您好!

请推荐 IO 扩展器器件、SPI 接口、类似于 TCA6416A。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    遗憾的是、我不知道基于 SPI 的 IO 扩展器。  您能否分享有关为何需要通过 I2C (这需要更少的连接)实现此目标的任何信息?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们的一些输出 将超过100kHz、 他们认为 SPI 比 I2C 更快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    感谢您的反馈-这是有道理的。  虽然 TCA6416A 支持400kHz 的 I2C 速率、但切换输出端口值需要多个字节传输、因此无法以100kHz 的频率切换端口。

    最大