This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517

Guru**** 2544120 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865956/tca9517-tca9517

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9803

您好!

我们将使用 TCA9517开始硬件设计、在 I2C 总线上使用5伏质量的5个传感器、微控制器支持5伏支持 I2C 总线端口。 请 sagest、我们可以使用介于到微控制 器和传感器之间的 TCA9517 IC?

谢谢、此致

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将使用 TCA9517开始硬件设计、在 I2C 总线上使用5个空气质量5个传感器、微控制器电源 VCC 支持5伏。 请 sagest 、我们可以使用介于到微控制 器和传感器之间的 TCA9517 IC?

    谢谢、此致

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    TCA9517是一款电平转换缓冲器、通常用于实现低压和高压 I2C 器件之间的通信。 另一种常见的用例是将器件用作开关来启用或禁用总线的各个部分、以避免地址冲突。  

    在您将要开始的设计中、您是否计划为其中一个用例实施 TCA9517? 如果不是、您的设计中 TCA9517的功能是什么?  

    我们建议在新设计中采用 TCA9803。 该器件与 TCA9517引脚对引脚兼容、在信号完整性、上升时间和压摆控制方面具有更高的性能。 TCA9803还在 B 侧集成了电流源、因此无需在器件的这一侧使用上拉电阻器。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供信息、

    请确认以下设计、微控制器5伏电源、传感器5伏电源

    谢谢、此致

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供信息、

    请确认以下设计、微控制器5伏电源、传感器5伏电源

    此致

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    我看不到上图中显示的布局有问题。 TCA9803的 B 侧相互隔离、如数据表的图8所示。 我建议仔细检查从传感器器件的输入电压低(VIL)是否与 TCA9803的输出低电压(vol)兼容。 另请注意、A 侧(上面的主器件侧) I2C 总线上需要上拉电阻器、但 B 侧不需要上拉电阻器(上面的从器件侧)。  

    假设 TCA9803在您的设计中用作开关来管理地址冲突。 您是否允许微控制器驱动使能引脚来管理它能够与哪个器件通信?

    如果您对设计有任何特殊的顾虑或疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric