This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:基于 UDP 的魔术包

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863908/dp83867cr-magic-packets-over-udp

器件型号:DP83867CR

大家好、

我们的一位客户在产品中使用 DP83867、他们使用局域网唤醒。

通过 EtherType 0x0842发送魔术包时、根据需要生成中断。

但是、如果我们的客户通过端口9将魔术包作为 UDP 数据报发送、则该魔术包将无法被 DP83867识别。

DP83867是否支持通过 UDP 传输的魔术包?

提前感谢。
此致、
Brian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    尝试设置 WAKE_ON_MODE0x0134 [1]位  和监控 pattern_RCVD 0x0135[1]。 请告诉我这是否有助于通过 UDP 支持魔术包。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    他们对它进行了测试  -遗憾的是没有成功。

    然后、他们在数据表中找到 RXFSTS 0x0161寄存 器、当通过 UDP 将其设置为0x30[1]时、WoL 有效。

    感谢您在此方面的帮助。

    此致、
    Brian