This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:BIST 的寄存器设置

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865731/dp83848k-register-setting-for-bist

器件型号:DP83848K

各位专家、您好!

我对 BIST 中 DP83848K 中的寄存器设置有疑问。

客户需要在测试中发送随机数据。

根据数据表中的第62页、  

我们应该将0x1B 寄存器中的位5设置为1、 将0x1A 寄存器中的位0设置为1、然后控制0x19。

您能告诉我我们应该如何设置0x19寄存器吗?

当我们需要发送随机数据时、您还能建议其他必要的设置吗?

谢谢!

林信宇

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新裕、

    您可以使用寄存器0x19位8来启动和停止 BIST 序列、并使用位10来选择 BIST 序列。

    谢谢、

    Nikhil