This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:TL16C2550与 TL16C752D 之间的差异

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C2550, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866017/tl16c2550-difference-between-tl16c2550-and-tl16c752d

器件型号:TL16C2550
主题中讨论的其他器件: TL16C752D

您好!

请告诉我 TL16C2550与 TL16C752D 之间的区别吗?
此外,您能否告诉我软件控制是否有任何注意事项?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    您是否在寻找软件差异或功能差异?

    从软件控制方面来看、752D 具有 EFR 和其他功能、这意味着在某些软件设置中、您可能会遇到向预期寄存器写入/读取但最终写入/读取另一个寄存器的问题。 AFR 是一个示例、在752D 中可能会发生这种情况、这在2550中不存在、但如果 LCR 7:5为100、则可以写入。 EFR 将是可能发生这种情况的另一个寄存器。 MCR/Xon1和 LSR/Xon2。

    对于功能、752D 具有64字节的 FIFO。 软件流控制、IrDA 支持和内部预分频器选项。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    此致、
    加藤