This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:TL16C2550与 TL16C550之间的差异

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866015/tl16c2550-difference-between-tl16c2550-and-tl16c550

器件型号:TL16C2550

您好!

TL16C2550是一款双路通用异步接收器和发送器(UART),您能告诉我 TL16C2550与 TL16C550之间的区别吗?
我知道 TL16C550是单路 UART、TL16C2550是双路 UART。 TL16C525的软件是否可用于 TL16C2550? 如果有任何注意事项、请告知我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单通道550有几个版本。 我查看了这个问题的"D"版本。

    通过查看寄存器映射、可以看到、MCR 位3是这两个器件之间的主要区别、可能需要软件更改。

    我怀疑这两个器件是基于同一 IP 构建的、但老实说、我不确定、因为这些器件太旧、无法找到设计文件。

    "TL16C165的软件是否可用于 TL16C2550?"

    遗憾的是、由于那里有很多不同的操作系统/平台、因此很难为所有这些操作系统/平台提供软件。 我们通常从模拟角度为器件提供支持、软件由客户负责。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤