This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:有关 LMH1208配置的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866009/lmh1208-question-about-lmh1208-configuration

器件型号:LMH1208

您好!

客户希望使用 RS-170 (NTSC/PAL)输入并进行4路输出、如下图所示。

是否可以进行此配置?

如果上述配置可用、

1.可以选择 LMH1208输出作为12G、3G、HD 或 SD 吗?

2.可以同时使用两个输出(OUT1和 OUT2)吗?

请让我来获取您的答案。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    LMH1208输入接受 NRZ 数字 CML 类型的接口。 它不适用于模拟 NTSC 或 PAL 模拟信号。

    此致、Nasser