This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:如何计算此器件的电流消耗?

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866149/tic12400-q1-how-do-you-calculate-the-current-consumption-for-this-device

器件型号:TIC12400-Q1

E2E、

我想问您是否可以在以下特定状态下为我提供设备的平均电流消耗?

 

    • VS:9V、13.5V 和16V

 

    • VDD:5V

 

    • 12个有源输入全部配置为电流源。 (其余禁用)

 

    • 轮询模式:
  • 2mA 湿性电流

  • 轮询时间:48ms

  • 轮询持续时间:128µs μ s

     

    • 主动 SPI 通信。

 

我从我的角度进行了一些计算、您可以在随附的 Excel 文件中找到这些计算。 您是否认为它与我需要的内容一致?

e2e.ti.com/.../MSDI-current-calculation-for-e2e.xlsx

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我查看了 Excel 计算。

    您提到 了2mA 湿性电流设置-突出显示的绿色电流值用于 2mA 设置;其余为10mA。 如果您使用多种设定电流设置、并且它们遵循数据表规格、则没关系。

     Excel 顶部的轮询时间(tPOLL)显示64mA、 总轮询电流的公式也使用此值、而 您在上述注释和 e2e 详细信息中指定了48mA。

    除此之外、计算结果看起来不错。

    此致、

    Saminah