This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:需要低于0.38V 的 VOL 电压电平

Guru**** 2929880 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9617B, TCA9509, TCA9511A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864340/tca9517a-need-vol-voltage-level-less-than-0-38v

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9617BTCA9509TCA9511APCA9306

大家好、

我的客户要求提供 I2C 电平位移/缓冲器解决方案、但我找不到适合他们的解决方案。

我需要你的建议。 下面是客户的条件。

1>它们在 SCL/SDA 引脚上都需要上拉电阻器

2>体积输出电压电平应小于0.38V、因为其配套器件的 VIL 较低

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我需要更多信息:

    1) 1)最大频率?

    2) Vcc 电平? (需要电平转换?)

    3) 3)必须与 TCA9517A 引脚对引脚?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    我对你的答复。

    1) 1)大约1MHz

    2) 2) 3.3V

    3) 3)不需要

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    我们只有一个支持1MHz (TCA9617B)的 I2C 缓冲器、但它不符合您要求的要求:(电压小于0.38V)。

    即使在400kHz 域中、我们也没有 解决方案、因为唯一的两个替代方案是 TCA9509 (需要电平转换)和 TCA980x (B 侧无需上拉)。

    我可以提出的最后一个解决方案是我们的 TCA9511A、它使用低动态电压偏移、但不支持1MHz、系统将取决于从器件/主器件是否能够产生足够低的电压。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    让我澄清一位客户对 VOL 规格的要求。

    客户要求我们器件的 VIL 输入应支持<=0.38V。

    那么、您能建议另一个合适的解决方案吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    排印错误、VIL 应大于0.4V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TCA9511A 符合 VIL 要求、但同时不符合电平转换要求(也不是引脚对引脚)。

    只有具有动态偏移的缓冲器才支持大于0.4V 的 VIL。 借助此解决方案、您将需要像 PCA9306那样在 TCA9511A 之前或之后的某个位置使用电平转换器。

    谢谢、

    -Bobby