This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:CAN /INT 引脚悬空、无上拉

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866215/tca6416a-can-int-pin-be-left-floating-with-no-pull-up

器件型号:TCA6416A

你(们)好

99%的人都确信我们的性能良好、这需要100%、是否可以在没有上拉的情况下使/INT 引脚悬空?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    你是对的。 INT 只作为输出、因此可以保持悬空。

    -Bobby