This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:需要 WinROM v3.1或更高版本才能进行 VID 编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864636/tusb7340-need-winrom-v3-1-or-higher-version-for-vid-programming

器件型号:TUSB7340

大家好、

 我需要 WinROM v3.1或更高版本来进行 TUSB7340外部 EEPROM 编程。 我知道如何下载它吗? 谢谢。

 此致、

程介南

gary.teng@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将发送到您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     我当前没有获取该文件。 请帮我将其发送给我。 谢谢。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     zip 文件将从我们的系统中删除。 您可以将其发送到我的 Gmail 帐户中的 pmteng 吗? 谢谢。

     BTW、它是否具有 DOS 或 UEFI 版本? 我的客户无法在 Windows 操作系统下的计算机上安装 winrom、错误代码为1450。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送