This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:PWRCTL4/BATEN4是否可以悬空?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866013/tusb8041-can-pwrctl4-baten4-float

器件型号:TUSB8041

您好!

如标题所述、如果客户不使用 PWRCTL4/BATEN4、它是否可以悬空?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    如果未启用下行端口电源开关、则该引脚可保持悬空。 有一个内部下拉电阻器、因此下游端口将标记为不支持电池充电。