This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:接口论坛

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865518/sn65hvd3088e-interface-forum

器件型号:SN65HVD3088E

各位专家、您好!

我的客户询问 SN65HVD3088E 的热插拔功能。

您能告诉我 SN65HVD3088E 是否具有热插拔功能吗?

谢谢你。

此致、

Atsushi Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    是的、此器件支持热插拔应用。  当器件未通电时、其 IO 将为高阻抗、加电应无逻辑干扰。  如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    谢谢! 我对此表示赞赏。

    此致、

    Atsushi Saito