This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:最大数据速率

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865720/sn65c1168-max-data-rate

器件型号:SN65C1168

您好!

 支持的最大数据速率是多少 RS422收发器 SN65C1168 ?

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    此器件旨在支持高达10Mbps 的速率。 在某些情况下、可以实现更快的运行。 对于这样的模拟收发器器件、数据速率的主要限制是输出信号的转换时间。 一般经验法则是确保信号转换时间小于位周期的三分之一。

    此致、

    最大