This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:添加了 VDDIO 绝对最大额定值阐述

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865645/dp83867cs-vddio-absolute-maximum-ratings-clarification

器件型号:DP83867CS

它可能关注的对象、

我使用 的是 DP83867CS 以太网 PHY 芯片。  我想确认 VDDIO 可配置 为3.3V、2.5V 或1.8V、如数据表首页所示、并且3.3V、2.5V 和1.8V VDDIO 电压没有单独的芯片选项。  我的困惑源于第9页的第7.1节"绝对最大额定值"、其中 VDDIO 有不同的绝对最大额定值、具体取决于"选项"。  这似乎意味着、例如、如果您选择1.8V "选项"、并对 VDDIO 施加大于2.1V 的电压、则器件可能会损坏、如果该器件还可适应2.5V 和3.3V 电压、这毫无意义。  

如果您有任何疑问或需要提供更多信息、请告知我。

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    正确答案该部件可以在列出的所有三种电压下工作。 没有单独的芯片选项、但是 PHY 的其他组件/引脚使用此 VDDIO 电压。 例如、INT/PWDN 必须拉至 VDDIO、MDIO 电压基于三个 VDDIO 等 因此、如果使用特定的 VDDIO、请遵循数据表中列出的规格。

    谢谢、

    Vibhu