This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:它是否支持 baytrail J1900

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139, SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865259/sn75dp139-can-it-support-baytrail-j1900

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他器件: SN75DP130

大家好、

我的客户询问 SN75DP139是否可以用作 Baytrail J1900 (CPU)和 HDMI 显示器之间的转接驱动器?

如果它可以支持这种应用、团队是否可以帮助审查 SCH?

e2e.ti.com/.../hdmi_5F00_SCH.pdf

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    请参阅我对此 e2e 主题的答复: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/865006

    您能否确认 DDI 是否遵循了 DP 或 DP++标准?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户回复 说、baytrail J1900 CPU 可以设置为 DP 或 HDMI 接口、在该项目中、它设置为 HDMI 接口。 SN75DP130能否支持这种情况? 如果没有,是否有更好的建议?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接电子邮件提供支持。

    谢谢

    David