This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:IC SN75DP139可用于 J1900 baytrail 平台?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865006/sn75dp139-the-ic-sn75dp139-can-be-used-in-the-j1900-baytrail-platform

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他器件:TDP158

您好、先生、

我们希望在 CPU 至 HDMI 连接器之间使用转接驱动器 IC SN75DP139RSBR。

我们的原理图设计是 Baytrail J1900平台、而 Inerface 是数字显示接口(DDI)。

 SN75DP139RSBR 的应用可与我们的设计相匹配

如果没有、请推荐其他转接驱动器 IC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字显示接口是否符合 DP 或 DP++标准?

    如果接口为 DP、则需要 DP 转 HDMI 有源协议转换器。 遗憾的是、我们没有有源协议转换器解决方案。

    如果接口为 DP++、则 DP139是合适的解决方案。 请注意、DP139仅支持 HDMI1.4。 如果需要 HDMI2.0支持、则必须使用 DP159。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TDP158器件是一款交流耦合 HDMI 信号转最小化传输差分信号(TMDS)转接驱动器、支持数字视频接口(DVI) 1.0和高清多媒体接口(HDMI) 1.4b 和2.0b 输出信号。

    TDP158的输入可以是 DP++ TX 或交流耦合 HDMI TX。

    SN75DP139的输入应用与 TDP158???

    请帮助确认。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP139是一款交流耦合 HDMI1.4电平转换器转接驱动器。

    DP158是一款交流耦合 HDMI2.0电平转换器转接驱动器。

    DP159是一款交流耦合 HDMI2.0电平转换器重定时器/转接驱动器。

    DP139和 DP158均支持交流耦合 HDMI、但数据速率不同。

    谢谢

    David