This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:部分断电

Guru**** 2862200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865343/ds90lv011a-partial-power-down

器件型号:DS90LV011A

大家好、团队、

我想知道 DS90LV011A TTL 输入是否可以接受部分断电序列。
换言之、Vin = 3.3V 且 Vdd=0V 的用例是否存在任何问题?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90LV011A 不支持这种输入条件。  数据表中没有可确保输入过压条件的规格。

    此致、

    Lee